This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:最小可测量电流?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763523/bq27542-g1-minimum-measurable-current

器件型号:BQ27542-G1

尊敬的 TI 客户:

我的客户希望在系统中使用 最小工作电流为200~300uA 的监测计。 他们想知道 BQ27542是否能够测量这一微小的电流并报告精确的 RSOC、

如果是、电路应该是什么?  如果没有、是否有其他测量仪表器件 可以实现 该 精度? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    bq27542将无法执行此操作。 即使进行调节、电流也非常接近噪声阈值、因此您也会放大噪声、这不是一种优化的解决方案。

    我建议 使用 bq27621等基于电压的监测计、您也可以使用我们的任何 IT 监测计、但只用于基于电压的监测。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:
    明白了、非常感谢您的及时支持。