请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27542-G1 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
使用 bqStudio 校准电流的客户、校准后电流精度很好。
当它们导出 gg 文件时、然后在按下数据闪存选项卡上的 Write All 按钮后导入新芯片
bqStudio 显示 CC 增量超出最大值。 根据 bqStudio 计算 CC 增量为何受到限制。
由于电流精度很好、 我认为这是 bqz 故障、
下面是校准后的参数
"校准"、"数据"、" CC 增益"、"1.147"、"m Ω"
"校准"、"数据"、" CC Δ"、"1.142"、"m Ω"
"校准"、"数据"、"CC 偏移"、"-1255"、"-"