This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:值超出为参数定义的最大值。:Calibration.Data.CC Delta

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761508/bq27542-g1-value-is-beyond-maximum-value-defined-for-parameter-calibration-data-cc-delta

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

   使用 bqStudio 校准电流的客户、校准后电流精度很好。

当它们导出 gg 文件时、然后在按下数据闪存选项卡上的 Write All 按钮后导入新芯片

bqStudio 显示 CC 增量超出最大值。  根据 bqStudio 计算 CC 增量为何受到限制。

由于电流精度很好、 我认为这是 bqz 故障、  

下面是校准后的参数

"校准"、"数据"、" CC 增益"、"1.147"、"m Ω"
"校准"、"数据"、" CC Δ"、"1.142"、"m Ω"
"校准"、"数据"、"CC 偏移"、"-1255"、"-"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    偏移以其他单位表示。 没有 bqz 故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

       您能帮您检查随附的 gg 文件。 因为我仍然无法将该文件写入数据存储器。 我只是进行校准、另一个参数都是默认值。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../TEST_5F00_2120.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff
    您是否尝试使用1Mohm SENSE? 这超出了该监测计支持的范围。 最小值为5 m Ω。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    您说得对、感应电阻为1Mohm。

    谢谢