请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25121 您好!
我的操作:
1.拔下电池
2插回。
3.系统不会唤醒。
拔下电池(3.7V)然后重新插电后、我的设备将不会打开。
仅当我连接到外部电源(5V)时,它才会被唤醒。
可能是什么特定的 PMIC 配置导致了这种情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.