This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121:连接电池时、系统不会唤醒

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761824/bq25121-system-will-not-wake-when-battery-attached

器件型号:BQ25121

您好!

我的操作:

1.拔下电池

2插回。

3.系统不会唤醒。

拔下电池(3.7V)然后重新插电后、我的设备将不会打开。

仅当我连接到外部电源(5V)时,它才会被唤醒。  

可能是什么特定的 PMIC 配置导致了这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIMA、

    拔下引脚(PMID、/MR 或 VBAT)后、是否能长时间保持电压?

    在插件后未唤醒的情况下、您是否可以按下/MR 按钮来查看它当时是否唤醒? 我想知道/MR 和 VBAT 信号是否在竞争中。

    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIMA、

    查看您是否有任何反馈。 您是否还使用了 BQ25121A、这是同一 IC 的更新版本?

    此致、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有进行测试、但我进行了检查、我 无法控制/MR 引脚(它是浮动的)

    数据表显示它一直在内部上拉、因此我猜它一直是高电平。

    插入电池后是否需要切换/MR 以唤醒系统?

    P.S.

     我正在使用较旧版本的 PMIC、没有"A"

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIMA、

    这是我的怀疑。 我相信您可能已经根据 VBAT 的形成方式进入运输模式。

    您能否尝试使 VBAT 更快地查看您是否未进入运输模式?
    谢谢、
    gautham