请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
尊敬的先生:
我的客户有问题、CHRG_OK 将会丢失。
我检查以下3个条件没有发生:
•VBUS 高于 VVBUS_Conven
•VBUS 低于 VACOV
•无 MOSFET/电感器故障
您能否告知什么情况会导致 CHRG_OK 下降?
谢谢!
Steven
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Steven、
查看原理图后、输入配置不正确。 我将参考数据表中的应用图示例。
您将发现较大的输入滤波电容器位于10m Ω RAC 电阻器之前。 在 RAC 电阻器之后、在 ACN 线路和 HSFET1 (Q1)的漏极之间最多放置一个10nF 电容器。 必须确保40uF 电容不会放置在 ACN 和 HSFET1 (Q1)漏极之间。 在原理图中、就是这样。
此节点上的滤波会导致控制环路不稳定、控制环路使用该线路上的差分电压来测量电感器电流。 通过对此进行滤波、可在每次 FET 导通时对测量进行滤波。 这可能是您设计中出现问题的原因。
此致、
Joel H