This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A:CHRG_OK 问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762190/bq25703a-bq25703a-chrg_ok-issue

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的先生:

我的客户有问题、CHRG_OK 将会丢失。

我检查以下3个条件没有发生:

•VBUS 高于 VVBUS_Conven
•VBUS 低于 VACOV
•无 MOSFET/电感器故障

您能否告知什么情况会导致 CHRG_OK 下降?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    请参阅 BQ25703A 数据表第23页上的功能块图和第7页上的说明。 CHRG_OK 状态由 VBUS 电压范围和该开漏输出的上拉电压源决定。 您能否让客户在 CHRG_OK 下降时在同一屏幕截图中提供 CHRG_OK、VBUS 和上拉电压的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Steven、

    当故障激活时、CHRG_OK 也会变为低电平。 您可以在引脚功能说明表中找到该选项。

    您能否提供充电器的寄存器转储、特别是从充电状态寄存器中转储?

    系统方面是否还会发生其他一些事件? 这是一个很小的时间窗口、但行为是否也是周期性的?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    正如您看到的波形、 VBUS 没有任何 OV 和 UV。

    我是否可以知道 什么是"无 MOSFET/电感器故障" ? 因为函数块没有指示任何块。

    下面是我的客户注册表、请您仔细查看并提出建议。

    谢谢!

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Steven、

    从 BQStudio 屏幕抓图中、我想知道这是在 CHRG_OK 引脚断开之前还是之后进行的?

    此外、我之前曾问过您提供的波形是否显示周期? 换句话说、如果 CHRG_OK 以一致的速率发生? 我们只能在这里看到两个事件、因此我很好奇这是否会持续发生。

    您能否提供充电系统的原理图来验证有效性?

    最后、对于有关 MOSFET/电感器故障的问题、这些将归类为 ACOC、ACX 和 Q2过流保护以及数据表电气特性表中列出的相应阈值。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Joel:
    我想知道这是在 CHRG_OK 引脚断开之前还是之后进行的?
    ->正如您看到的波形,CHRG_OK 具有常规下降。
    关于客户的电路、我会再给您发送一封电子邮件(请您给我发送私人邮件)。
    谢谢!
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Steven、

    这没有回答我的问题。

    这种行为是否是周期性的?
    寄存器转储是在下降之后进行的、还是这只是正常的充电设置?

    我向您发送了一条私人消息、以将原理图发送到。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Joel:

    这种行为是否是周期性的?
    ->我会有一段时间发生。
    寄存器转储是在下降之后进行的、还是这只是正常的充电设置?
    ->正常充电设置。
    由另一封邮件发送的电路。
    谢谢!
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、

    查看原理图后、输入配置不正确。 我将参考数据表中的应用图示例。  

    您将发现较大的输入滤波电容器位于10m Ω RAC 电阻器之前。 在 RAC 电阻器之后、在 ACN 线路和 HSFET1 (Q1)的漏极之间最多放置一个10nF 电容器。 必须确保40uF 电容不会放置在 ACN 和 HSFET1 (Q1)漏极之间。 在原理图中、就是这样。  

    此节点上的滤波会导致控制环路不稳定、控制环路使用该线路上的差分电压来测量电感器电流。 通过对此进行滤波、可在每次 FET 导通时对测量进行滤波。 这可能是您设计中出现问题的原因。

    此致、

    Joel H