请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL431A-Q1
您好!
我想用3.3V 和100mA 电流为3个毛刺供电、我的问题是、是否可以使用该器件? 输入端连接到电池12V、我需要3.3V 和100mA 的输出。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TL431A-Q1
您好!
我想用3.3V 和100mA 电流为3个毛刺供电、我的问题是、是否可以使用该器件? 输入端连接到电池12V、我需要3.3V 和100mA 的输出。
此致、