This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431A-Q1:我能否将此器件用作3.3V、100mA 的电源电压

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763517/tl431a-q1-can-i-use-this-device-as-power-voltage-3-3v-100ma

器件型号:TL431A-Q1

您好!

我想用3.3V 和100mA 电流为3个毛刺供电、我的问题是、是否可以使用该器件? 输入端连接到电池12V、我需要3.3V 和100mA 的输出。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bamba、

    TL431A-Q1可提供3.3V 阴极电压、负载电流为100mA、再减去一些偏置电流。 该器件在整个温度范围内的最小偏置电流为0.7mA (最大值)。 确保设计您的串联电阻器、以提供最大100mA (12 - 3.3)/ 0.1 = 87欧姆的电阻。 如果有时应用处于空载状态、则100mA 将通过 TL431A-Q1分流、这是建议的最大阴极电流。

    此致、
    Ethan