This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:FCC 低于预测的&RemCap 停止计数。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763649/bq24171-fcc-is-lower-than-predicted-remcap-stopped-counting

器件型号:BQ24171
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1

为我的客户发布:

我在加载了学习到的 SREC 的电池组上执行了第一次充电。  我已附上日志数据和图表。  我还附上了学习后的 SREC。 和 GG 文件。  电池为6000mAH、而我了解的 FCC 为5800。  我想知道为什么 RemCap 似乎正确计数到5741、然后在 FCC 为5800时停止。  然后将 FCC 更新为5592的较低值。  有什么想法吗???

 谢谢!

e2e.ti.com/.../8424.SM215-_2D00_-charge1.xlsx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    这是 BQ24171问题还是监测计问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的错误-这是 BQ40z50-R1电量监测计的帖子。
    如果需要、我还可以共享 GG 和 SREC 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 您能否使用监测计器件型号重新发布? 我无法修改器件型号。 我将关闭此主题。