请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24171 主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1
为我的客户发布:
我在加载了学习到的 SREC 的电池组上执行了第一次充电。 我已附上日志数据和图表。 我还附上了学习后的 SREC。 和 GG 文件。 电池为6000mAH、而我了解的 FCC 为5800。 我想知道为什么 RemCap 似乎正确计数到5741、然后在 FCC 为5800时停止。 然后将 FCC 更新为5592的较低值。 有什么想法吗???
谢谢!
e2e.ti.com/.../8424.SM215-_2D00_-charge1.xlsx