This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:为2节大电流6S 锂聚合物并联电池提供电池保护

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, INA302, LM5050-2, BQ76925, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763585/bq77915-battery-protection-for-x2-high-current-6s-lipo-batteries-in-parallel

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: INA302LM5050-2BQ76925BQ76930

您好!

我来自佛罗里达大学。 我有一个机器人、它有8个推进器、一台计算机以及多个传感器、摄像头和其他小型传动器。 我们一直使用由两个串联的6S LiPos 组成的48V 电压轨运行。 我们将更换推进器、因此我们将切换到24V 电压轨、并将两节电池串联并并联运行。 我们将借此机会最终添加电池保护功能。 这是一个我没有太多经验的地方,所以我在寻找建议。

我所想象的总体拓扑结构如下所示:

我要防范的最大问题是电池过度放电或电压过低。 至少对于此初始版本、我们将继续取出电池并将其放在专用充电器上。 该电路只需防止放电事件。 OT 和 OC 保护很好。 我们还希望能够监控电池电压和电流。

这是我根据我在 TI 网站上找到的信息所想的:

电池保护:

BQ77915看起来像一个能够满足甚至超出我们需求的芯片、但我们必须使用两个芯片、因为我们的电池为6S、并并联多个 FET、因为我们在24V 标称电压下的最大功耗为每节电池1200W。

或者、我认为我们可能必须实施一种解决方案、在该解决方案中、我们使用 uC 监控电池电压、然后在电池电量过低时切断电源。 我们在每个推进器上都有一个用于"终止"功能的继电器、我们可以向计算机/传感器电源添加一个继电器。 这里的好处是我们不必进行 FET 并联、但缺点是需要设计和测试电路。

电池监控:

我们有一个单独的电路来实现这一目的、我们在实验中的其他车辆上使用了该电路。 它基于 INA302

电池并联:

我们以前使用过 LM5050-2来实现这一目的、我们计划在该车辆上继续使用芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、
    bq77915等保护器是一种简单易用的解决方案、可在设置的电平下提供保护。 它需要感测电流、这意味着每个电池监控器电路中都有一个感测电阻和一些由此产生的损耗。 如果电池在取出时暴露在外、某些系统会在其端子处保护电池免受滥用。 如果情况超出限制、其他则会向系统发出信号、指示系统不使用电池。 这在系统中的工作方式类似、但如果电池在系统外受到一些滥用、可能不会有所帮助。 您使用哪种方法取决于您的要求。

    bq76925等监控器件提供了一种测量电池电压的方法、以便您的 MCU 可以在保护或控制方面做出决策。 该部件具有模拟输出、因此 MCU 必须转换信号并组装电压。 它还具有温度测量方法以及电流测量和阈值系统。 您可能对用于电流测量的 INA 系统感到满意。
    bq76930等更复杂的监控器包含 ADC、可提供电压和电流的数字输出以及 OV、UV、OCD、SCD 的阈值。 可以测量温度。 在开启输出、评估温度和控制平衡等决策中、仍需要 MCU。

    当将电池与保护串联时、如果一个电池组能够保护、请务必考虑施加的电压。 同时、如果一个电池受到保护并且负载发生变化、则应考虑对另一个电池的影响。 如果您与电池组通信、则需要对不同电位进行接口电平转换或隔离。 此外、LM5050解决方案还可以解决其中一个问题。

    您可以查看所述器件的功能、并查看它们如何满足您的架构需求。