This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222:Q1

Guru**** 2513555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762396/ucc21222-q1

器件型号:UCC21222

尊敬的支持人员:

我们正在寻找一款与 UC21222类似的产品、该产品仅有一个特定变化:

而不是以下 UVLO 行为:

我们需要以下行为:

对于 UVLO、是否有任何类似 UC21222的器件具有相反的输出?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Abdelaziz、

    您从哪个数据表中剪切了第二个表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    感谢您的快速回复。

    第二个表在任何数据表中都不存在、我使用 mspaint 修改第一个表以说明我需要什么。

    我希望有一个器件能够满足这一需求。

    提前感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Abdelaziz、

    让我请我的同事在达拉斯时间星期一回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Abdelaziz、

    昨天晚些时候,我发现这是一项非常困难的要求。 如果 UVLO 跳闸、这意味着电源低于规格。 我不确定当电源低于规格时、我们如何将输出驱动为高电平。

    如果我通过您在 my.ti.com 帐户中注册的电子邮件地址联系您、进一步讨论您的要求、是否可以?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    感谢您的反馈。

    您可以通过我的电子邮件地址与我联系。

    在这里、我们使用您的器件来控制 PMSM (Pemanent 磁体同步机器)、其安全状态为有源短路、要驱动有源短路、我们需要将 OUTA 置为低电平、OUTB =高电平。

    我同意您的意见、如果 VDD 丢失、所有输出都会下降、当 VDD 处于活动状态时、我的请求仅在 VCCI 上连接 UVLO。

    请求是如果 VCCI 丢失且 VDD 仍然正常、则驱动输出(OUTA =低电平且 OUTB =高电平)或  (OUTA =高电平且 OUTB =低电平)、这将自动导致主动短路。

    请随时通过我的电子邮件地址与我联系。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Abdelaziz、

    感谢您提供更多信息。 我将通过电子邮件与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Abdelaziz、

    感谢您提供更多信息。

    我将通过电子邮件与您联系。