请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481 您好!
我有 LM3481升压评估板。 评估板的文档中没有有关输出纹波的信息。 我将通过输出容量获取测量值。 当输入电压为5V 时,纹波值 I see 为~1,8 Vp-p (Vout = 9V)。
我进行了自己的设计。 我在评估板上看到了相同的纹波值。 我在进行 PCB 设计时负责布局。
理想的纹波值应该是多少? 我应该如何降低纹波?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.