Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BATPAKMKII, EV2400, BQSTUDIO, BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27441EVM-G1A 主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-BATPAKMKII、 EV2400、 BQSTUDIO、 BQ24250
您好!
我希望获得 化学 ID 选择工具(GPC)简易指南中所述的充电/放松/放电/放松测试
(SLVA725)以获取我们的电池的 ChemID。
我将使用 EV2400和 BoostXL-BATPAKMKII 获取原始数据。
我的问题是:我是否可以通过从 BATPAK 上拔下 USB 电缆来获得弛豫电压值?
问题在于充电器和监测计芯片仍由电池供电、因此电池消耗的电流很小、不会完全放松。
考虑到充电器和监测计消耗的电流、电压和电流值是否足够好?
此致。