This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441EVM-G1A:GPC + BATPAKMKII

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BATPAKMKII, EV2400, BQSTUDIO, BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763181/bq27441evm-g1a-gpc-batpakmkii

器件型号:BQ27441EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-BATPAKMKIIEV2400BQSTUDIOBQ24250

您好!

我希望获得 化学 ID 选择工具(GPC)简易指南中所述的充电/放松/放电/放松测试
 (SLVA725)以获取我们的电池的 ChemID。

我将使用 EV2400和 BoostXL-BATPAKMKII 获取原始数据。

我的问题是:我是否可以通过从 BATPAK 上拔下 USB 电缆来获得弛豫电压值?

问题在于充电器和监测计芯片仍由电池供电、因此电池消耗的电流很小、不会完全放松。

考虑到充电器和监测计消耗的电流、电压和电流值是否足够好?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pedro、
    是的、这已经足够好了。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的快速回复。

    是否需要将电量监测计置于休眠模式或任何其他模式以降低电池的功耗?  

    在稍微不同的主题上、我能否使用相同的设置与充电器进行通信? 我不知道如何使用 EV2400 + BqStudio 在 BATPAK (BQ24250)上读取状态和配置充电器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pedro、
    具体取决于您的用例。 如果您将监测计置于休眠状态、唤醒后、您需要重新将配置设置重新加载到监测计上、因为该监测计没有用于存储数据的非易失性存储器。 睡眠模式是更好的选择。

    您的另一个问题与充电器相关、应发布到充电器论坛、但您应该能够通过设置与充电器进行通信。

    谢谢
    Onyx