请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A47 我认为、如果 Vout 电压电平高于 Vin、TPS7A4701需要反向电流保护肖特基二极管。
在本例中、我想知道所需的二极管规格。
由于 TPS7A47额定电流为1A、因此正向电流规格是否优于1A?
我们应该如何选择肖特基二极管?
此致、
Kohei Sasaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kohei Sasaki、
对于导通晶体管由于体二极管或寄生二极管而能够以反向(从输出到输入)方向传导电流的 LDO、建议使用肖特基二极管保护。 由于 TPS7A47在 OUT 和 IN 之间没有反向二极管、因此无需反向电流保护。
为了便于将来参考、应从数据表中提供的 I-V 特性中选择肖特基二极管、而不是基于正向电流额定值进行选择。 在传导10mA 至100mA 电流时、二极管的正向电压应为0.3V。 这可确保 Vout 被钳位到 Vin + 0.3V、从而防止 OUT 和 IN 之间的任何寄生或体二极管导通。
谢谢、
Gerard