This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:反向电流保护肖特基规格

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762947/tps7a47-reverse-current-protection-schottky-spec

器件型号:TPS7A47

我认为、如果 Vout 电压电平高于 Vin、TPS7A4701需要反向电流保护肖特基二极管。

在本例中、我想知道所需的二极管规格。

由于 TPS7A47额定电流为1A、因此正向电流规格是否优于1A?

我们应该如何选择肖特基二极管?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei Sasaki、

    对于导通晶体管由于体二极管或寄生二极管而能够以反向(从输出到输入)方向传导电流的 LDO、建议使用肖特基二极管保护。 由于 TPS7A47在 OUT 和 IN 之间没有反向二极管、因此无需反向电流保护。

    为了便于将来参考、应从数据表中提供的 I-V 特性中选择肖特基二极管、而不是基于正向电流额定值进行选择。 在传导10mA 至100mA 电流时、二极管的正向电压应为0.3V。 这可确保 Vout 被钳位到 Vin + 0.3V、从而防止 OUT 和 IN 之间的任何寄生或体二极管导通。

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard-San、

    感谢你的答复。
    我检查了有关 TPS7A47的另一篇文章。 因此、我们已经对反向保护二极管进行了介绍。
    e2e.ti.com/.../2615957

    反向电流保护二极管是否需要?

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kohei-San、

    是的、您链接的帖子是正确的。 对于我的错误和可能造成的任何混淆、我深表歉意。 如果您的应用中的输出电压可能超过输入电压0.3V、则 TPS7A47确实需要反向电流保护。 应根据我之前的响应中所述的 I-V 特性选择肖特基二极管。

    谢谢、
    Gerard