请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23753A 您好!
我将 TPS23753A 用于 POE、当在下图中圈出的蓝色区域中的某个地方触摸时、似乎会重置电路。
原理图与该部件的开发板基本相同。
在电路板布局中、我是否应该更加注意一些事项?
谢谢、
Brad
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Brad、您好!
连接到 APD (R40)的电阻位于该区域。 触摸时、APD 可能暂时增加到1.5V 上升阈值以上、从而关闭 RTN-VSS 热插拔 FET。
有关布局建议、我建议查看我们的指南: www.ti.com/.../slua469.pdf
此致、
Tom Amlee
PoE PD 应用工程师