This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:触摸时 PoE 电路显示奇怪的复位行为

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763219/tps23753a-poe-circuit-displaying-weird-resetting-behavior-when-touched

器件型号:TPS23753A

您好!  

我将 TPS23753A 用于 POE、当在下图中圈出的蓝色区域中的某个地方触摸时、似乎会重置电路。  

原理图与该部件的开发板基本相同。   

在电路板布局中、我是否应该更加注意一些事项?

谢谢、

Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    连接到 APD (R40)的电阻位于该区域。 触摸时、APD 可能暂时增加到1.5V 上升阈值以上、从而关闭 RTN-VSS 热插拔 FET。

    有关布局建议、我建议查看我们的指南: www.ti.com/.../slua469.pdf

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复。

    根据 TPS23753A 的数据表、APD 引脚在不使用时应连接到 RTN。 移除 R40并直接连接是否更有意义?  

    谢谢、

    Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    是的,我同意这一说法。 与使用零欧姆(可能被触摸)不同、将迹线直接连接到 RTN 可能是一条更安全的路径。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师