请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2376-H 尊敬的团队:
客户遇到 TPS2376-H 问题,在浪涌测试期间(差分模式电压+/- 2000V),输出电压 将下降,RTN 将与 VSS 断开连接, 输入电压仍为48V。 但输出电压的下降将使客户器件重新启动。 因此、客户希望了解输出电压降的原因以及如何避免这种情况
谢谢。
此致、
Sammi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sammi:
根据输出电压、您是指直流/直流的输出吗?
2kV 浪涌很可能会触发热插拔 FET 的电流限制(请参阅第5页的 RDS (on)和电流限制规格)。 当发生此瞬态时、RTN 也可能超过电压上升阈值(TPS2376-H 数据表的第6页)、该阈值会关闭 PG、从而关闭直流/直流控制器。
为了缓解这种情况、客户应在 VDD-VSS 上使用58V TVS 二极管。 此外、根据 我们的 PD 雷电浪涌应用手册中的建议、它们可以在 RTN-VSS 上放置 TVS 二极管、从而为热插拔提供保护。
此致、
Tom Amlee
PoE PD 应用工程师