This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:直流/直流转换器模块中的电流限制功能

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763463/tps61193-q1-current-limit-function-in-dc-dc-converter-block

器件型号:TPS61193-Q1

尊敬的所有人:

我想检查我对转换器功能中电流限制的理解。

如果输出电流达到2A、则电流限制重复3秒限制(包括2A 持续1.5秒、2.5A 持续1.5秒)。

换言之、此电流限制功能不会使直流/直流转换器关断。 此功能仅通过2A 和2.5A 使直流/直流转换器保持工作状态。

我的理解是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    首先、我想澄清一下、电流限制不是指输出电流。 它是升压开关 FET 电流。
    您的理解是正确的。 如果达到电流限制、它不会完全关断升压转换器。 当开关电流达到电流限值时、它会在每个开关周期中关闭 FET。