请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61193-Q1 尊敬的所有人:
我想检查我对转换器功能中电流限制的理解。
如果输出电流达到2A、则电流限制重复3秒限制(包括2A 持续1.5秒、2.5A 持续1.5秒)。
换言之、此电流限制功能不会使直流/直流转换器关断。 此功能仅通过2A 和2.5A 使直流/直流转换器保持工作状态。
我的理解是否正确?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我想检查我对转换器功能中电流限制的理解。
如果输出电流达到2A、则电流限制重复3秒限制(包括2A 持续1.5秒、2.5A 持续1.5秒)。
换言之、此电流限制功能不会使直流/直流转换器关断。 此功能仅通过2A 和2.5A 使直流/直流转换器保持工作状态。
我的理解是否正确?
此致、