This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:VIN=EN 时的最大输入电压

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763323/tps61021a-max-input-voltage-at-vin-en

器件型号:TPS61021A

大家好、团队成员。

由于 EN 引脚的最大额定值为3.6V、因此在 VIN = EN 时使用、最大输入电压为3.6V?
在2.4至3.7V 输入电压下、我可以将其与3.8Vout/0.8A 搭配使用吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu:
    请添加分压电阻或齐纳二极管、以使 EN 电压保持在最大额定值以下。
    数据表中的 EN 逻辑高电平阈值为0.84V (最大值)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请使用分压电阻器确保 EN 电压<=3.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu

    由于它是电池应用、我不想将电流浪费到电阻或齐纳二极管上。
    输入电压范围为4.4V 时、EN 为什么为3.6Vmax?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     分压器可以使用100k 和1M 欧姆的电阻器、因此电阻器上的电流消耗不大。