请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61021A 大家好、团队成员。
由于 EN 引脚的最大额定值为3.6V、因此在 VIN = EN 时使用、最大输入电压为3.6V?
在2.4至3.7V 输入电压下、我可以将其与3.8Vout/0.8A 搭配使用吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员。
由于 EN 引脚的最大额定值为3.6V、因此在 VIN = EN 时使用、最大输入电压为3.6V?
在2.4至3.7V 输入电压下、我可以将其与3.8Vout/0.8A 搭配使用吗?
此致、