This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:TLV62585低压降模式

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761061/tlv62585-tlv62585-low-dropout-mode

器件型号:TLV62585

 TLV62585DRLR 似乎滞留在 100%占空比低压降运行模式-我们将部件放出来的方式与演示板完全一样-什么会导致进入低压降功能?  我们需要1.2V 输出

7.3.2 100%占空比低压降运行该器件通过进入100%占空比模式提供低输入至输出电压差。 在该模式下、高侧 MOSFET 开关持续打开、低侧 MOSFET 关闭。 根据负载电流和输出电压、维持输出调节的最小输入电压计算如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edward:

    发生这种卡滞情况时,工作条件(Vin、Vout 和 Iout)是什么? 请使用示波器图显示此情况、其中显示了输入电压 Vout 和电感电流。
    可以描述一下在您进入这种情况之前的事件序列吗?
    应用是什么? 1.2V 电源轨供电是什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该稳压器正在为 Altera FPGA 供电。   当我们打开电源时、稳压器会自动进入此模式。  没有开关、该器件似乎自动打开上部 MOSFET -我们认为器件有缺陷、但第二个器件显示相同的结果

    VIN 为3.3V、Vout 为3V -电流约为200mA、FPGA 可能会因内核电压过高而受损

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种行为是不可预料的。 仅当输入接近输出时、转换器才会进入 LDO 模式。
    当出现此问题时、可以共享显示启动行为的 VIN Vout 和电感器电流的示波器图吗?

    "当我们打开电源时、稳压器会自动进入此模式。 没有开关、该部件似乎自动打开上部 MOSFET -"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以共享布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edward:

    您是否能够解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    爱德华

    我现在正在关闭此主题、如果您需要进一步的支持、请重新打开