请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62585 TLV62585DRLR 似乎滞留在 100%占空比低压降运行模式-我们将部件放出来的方式与演示板完全一样-什么会导致进入低压降功能? 我们需要1.2V 输出
7.3.2 100%占空比低压降运行该器件通过进入100%占空比模式提供低输入至输出电压差。 在该模式下、高侧 MOSFET 开关持续打开、低侧 MOSFET 关闭。 根据负载电流和输出电压、维持输出调节的最小输入电压计算如下: