请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61196 我已查看 TPS61196的数据表。
但我无法理解8.2.2.6环路注意事项(公式13至16)。
请回答以下问题。
问题1:我应该输入哪一个'D'值? (方程式13)
Q2:计算出的 R8中的哪一个是最大值或最小值? (方程式14)
Q3: 计算出的 C6中的哪一项是最大值或最小值? (方程式15)
Q4:我应该输入哪一个"resr"值? (方程式16)
计算出的 C8中的哪一项是最大值或最小值? (方程式16)
此致
Tateyama