This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:8.2.2.6环路注意事项

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763050/tps61196-8-2-2-6-loop-consideration

器件型号:TPS61196

我已查看 TPS61196的数据表。
但我无法理解8.2.2.6环路注意事项(公式13至16)。
请回答以下问题。

问题1:我应该输入哪一个'D'值? (方程式13)

Q2:计算出的 R8中的哪一个是最大值或最小值? (方程式14)

Q3: 计算出的 C6中的哪一项是最大值或最小值? (方程式15)

Q4:我应该输入哪一个"resr"值? (方程式16)

       计算出的 C8中的哪一项是最大值或最小值? (方程式16)

此致

Tateyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mikio、
    TPS61196是升压控制器、通常我们使用最小输入电压作为最坏情况、下面是我的答案:
    Q1:D=(Vout-Vin_min)/Vout;
    Q2:由于 D 是最大值、因此使用等式13可获得 R8的最大值;
    Q3:由于 R8为最大值、C6应为最小值;
    Q4:对于 RESR、您需要查看电容器数据表、应有关于此参数的一些规格。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean - San

    感谢您的快速反馈。

    我对这个问题有一些疑问。

    请检查以下问题并回答我。

    Q1-2:  计算出的 C8中的哪一项是最大值或最小值? (方程式16)

    Q5:R8的哪个值是正确的、公式14的计算结果或实际值是正确的? (方程式15)

    Q6:R8的哪个值是正确的、 公式14的计算结果或实际值是正确的? (方程式16)

          R8的实际值小于等式14的计算结果。

    此致

    Tateyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Q-2:由于 R8为最大值、因此 C8应为最小值;
    Q5&Q6:您可以使用方程式14来获得计算值;
    对于环路计算、该公式仅为您提供参考值、它应随实际性能而变化、而该公式是简化的公式、因此请使用该公式获取参考值。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sean - San

    感谢您的反馈。
    我明白了。

    此致
    Tateyama