请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54201 大家好、
我的客户 正在将 TPS54201用于 LED 驱动器。 它设计用于在模拟模式下驱动、电流介于240mA 至320mA 之间。 他们已经测量 了电流纹波与 PWM 控制频率间的关系研究(已附)、他们发现最佳结果 是以50kHz 运行、电流纹波约为20mApp。
由于设计要求发生变化、 他们需要 进一步将此纹波降至更小的值。 如果可能, 您能否帮助提供 建议?
下面是 TPS54201电路的原理图。
以下任意一项是否有帮助? 期待您的反馈和 意见、提前感谢。
-
将 PWM 频率增加至80kHz ~ 100kHz 范围。
-
增加直流/直流输出 LC 滤波器上的电容。
-
调整反馈网络、使用什么值。