This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:输出纹波电流

Guru**** 2612425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762750/tps54201-output-ripple-current

器件型号:TPS54201

大家好、

我的客户 正在将 TPS54201用于 LED 驱动器。 它设计用于在模拟模式下驱动、电流介于240mA 至320mA 之间。  他们已经测量 了电流纹波与 PWM 控制频率间的关系研究(已附)、他们发现最佳结果 是以50kHz 运行、电流纹波约为20mApp。

由于设计要求发生变化、 他们需要 进一步将此纹波降至更小的值。 如果可能, 您能否帮助提供 建议?

 

下面是 TPS54201电路的原理图。

 

以下任意一项是否有帮助? 期待您的反馈和 意见、提前感谢。

 

  1. 将 PWM 频率增加至80kHz ~ 100kHz 范围。

  2. 增加直流/直流输出 LC 滤波器上的电容。

  3. 调整反馈网络、使用什么值。  

e2e.ti.com/.../Blue-Red-LED-PWM-Freq-study-26_2D00_Oct.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、
    感谢您使用 TPS54201、我已经了解您的问题、我认为降低输出电流纹波的另一种方法是增加输出电容。 但我会和我们的设计师一起加油,当我得到一些结果时,我会给你回复。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、
    我从我们的设计人员那里获得了如下结果:
    通常、建议客户将更多输出电容器与 LED 并联。 更多并联电容器的效果优于仅一个/两个大电容器。
    有关更多信息、请检查电流纹波的频率、
    如果等于转换器开关频率、请将更多输出电容器与 LED 并联。
    2.如果等于 PWM 频率、请增加 PWM 频率。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、
    正如我们在手机上所说的、最好的方法是将更多的输出电容器与 LED 并联。 更多并联电容器的效果优于仅一个/两个大电容器。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    我们的客户想知道电感和电容增加是否有上限? 当增加 L 时、C 将影响电路的稳定性环路。 如果您有一些学习指南、最好进行学习。 期待您的建议。 再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、
    当输出电容器与 LED 并联时、电容器不会影响稳定性。 电容器没有限制。
    此致
    肖恩