This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570芯片的最佳电压/电流输入是多少?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763205/bq25570-what-voltage-current-input-is-optimal-for-the-bq25570-chip

器件型号:BQ25570

我尝试使用具有 BQ25570芯片的太阳能电池板为超级电容器充电。

我搜索太阳能电池板、似乎有多种选择输出高电压/低电流、中电压/中电流或低电压/高电流。

例如、KXOB22系列具有630mV/50mA、1.5V/15mA 和3.4V/3.8mA 等选项

我想知道在与 BQ25570配对时、其中一个是否比另一个更好、如果是、原因是什么。

我认为这些输出过低的电压可能会很糟糕、因为 BQ 芯片具有600mV 冷启动电压(我是不是正确的?)

当我查看数据表时、似乎更高的电压具有更高的效率、但图(充电器效率与输入电压)是针对相同的电流。

既然我有变化的电流、我不确定具有更小电流的更高电压是否会更高效、或者这是另一种方法。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiwan、

    当 VIN 接近 VOUT 时、升压转换器的效率会更高、因此3.4V 配置将是最高效的。 请记住、充电器的 MPP 电压必须小于 VBAT_OV 设置。