请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25570 我尝试使用具有 BQ25570芯片的太阳能电池板为超级电容器充电。
我搜索太阳能电池板、似乎有多种选择输出高电压/低电流、中电压/中电流或低电压/高电流。
例如、KXOB22系列具有630mV/50mA、1.5V/15mA 和3.4V/3.8mA 等选项
我想知道在与 BQ25570配对时、其中一个是否比另一个更好、如果是、原因是什么。
我认为这些输出过低的电压可能会很糟糕、因为 BQ 芯片具有600mV 冷启动电压(我是不是正确的?)
当我查看数据表时、似乎更高的电压具有更高的效率、但图(充电器效率与输入电压)是针对相同的电流。
既然我有变化的电流、我不确定具有更小电流的更高电压是否会更高效、或者这是另一种方法。
谢谢!