This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880片上引脚1与数据表图

Guru**** 2505795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762786/tps23880-tps23880-pin-1-on-chip-versus-datasheet-drawing

器件型号:TPS23880

你好!

在 TPS23380数据表中、引脚1参考位置的显示方式与卷带上的实际芯片方向不同(请参阅随附的图片)。

我需要确保 PnP 正确汇编这些内容。 那么、引脚1 "dot"应该位于卷带芯片上的什么位置?

谢谢、

Paul K.




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    白点表示引脚1。  谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    是的、我认为这个白点是芯片上的引脚1。 因此、数据表显示了卷带中芯片的方向错误、并且芯片的引脚1 (当在卷带中时)实际上是数据表卷带图上的 Q2。 我感到惊讶的是,没有人发现这一点。

    我们希望我们订购的下一个卷带、切屑的旋转方式不同、因此引脚1位于卷带的 Q3或 Q4上。

    谢谢、

    Paul K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    我希望 TI 更新数据表、因为这会造成很大的误导、并可能导致制造问题。

    谢谢、

    Paul K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    感谢您的建议。 我已通知我们的团队对此进行研究。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我与我的团队进行了交谈、实际上数据表中包含了正确的信息。 引脚1位于 Q2而不是 Q1中。 这与磁带匹配。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    哦,哇哦。。。 我不能相信我错过了这个机会。 很抱歉我感到困惑。

    感谢您的帮助和澄清、

    Paul K.