请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5145 大家好、
我们的一位客户使用 LM5145设计了他们的新电源。 它们将使用 Rsense 模式来实现电流限制功能。 根据 第8.3.10节
lm5145数据表的"电流感应和过流保护(ILIM)"部分显示、"在 Rds-on 模式下、ILIM 的大电压摆幅、电容器
从 ILIM 连接到 PGND 的指定 CILIM 对于谷值电流限制电路的运行至关重要。 选择该电容、使其成为时间常数
RILIM·CILIM 大约为6ns。"
我认为在 Rds-on 模式下需要使用 Cilim、因为从零到负电流的 SW 节点瞬态速度比 Rsense 模式快得多。
这句话是否意味着 当限流器处于 Rsense 模式时不需要 Cilim、因为 Rsense 电压节点从零电流到负电流的瞬态速度
很慢? 或者、在没有安装 Cilim 的情况下证明 Cilim 零件焊盘图案是否更好?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya Nakai。