This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:限流器处于 Rsense 模式时是否不需要 Cilim?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762980/lm5145-is-cilim-not-needed-when-the-current-limiter-is-in-rsense-mode

器件型号:LM5145

 大家好、

 我们的一位客户使用 LM5145设计了他们的新电源。 它们将使用 Rsense 模式来实现电流限制功能。 根据 第8.3.10节

 lm5145数据表的"电流感应和过流保护(ILIM)"部分显示、"在 Rds-on 模式下、ILIM 的大电压摆幅、电容器

从 ILIM 连接到 PGND 的指定 CILIM 对于谷值电流限制电路的运行至关重要。 选择该电容、使其成为时间常数

RILIM·CILIM 大约为6ns。"

 我认为在 Rds-on 模式下需要使用 Cilim、因为从零到负电流的 SW 节点瞬态速度比 Rsense 模式快得多。

这句话是否意味着 当限流器处于 Rsense 模式时不需要 Cilim、因为 Rsense 电压节点从零电流到负电流的瞬态速度

 很慢? 或者、在没有安装 Cilim 的情况下证明 Cilim 零件焊盘图案是否更好?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    Rsense 模式不需要 ILIM 引脚上的电容。 仅当 ILIM 上存在大电压摆幅且有可能出现负电压振铃时、Rdson 检测才需要该电容。

    此致、
    Tim