主题中讨论的其他器件: LM5050-2
您好、TI、
我的 O 形圈 FET 控制器有问题。
使用的 FET - FDMC8327
当 VS 引脚连接到 Vout 引脚时、LM5050将开始消耗大量功率。 一旦输出电压为5V - 到 VS 引脚的电流为100mA、并且将随输入电压的增加而增加。
最初(Vin-5V): VDS 约为50mV 、Vgs = 2.2V、Vin 增大-> LM5050过热-> Vgs 将调节、Vds 增大。
然后、我尝试将 VS 引脚连接到一个单独的电源->VS = 3.3V 电流消耗45mA
该器 件看起来像是 Vds - 40mV 和 Vgs ~ 3.2V、在 Vin 5 - 24V 和1A 的轻扫中看起来大致相同。 器件也不会过热。
但是。 将 LM5050 VS 引脚从3.3V 上断开并使其悬空会产生与3.3V 上连接时类似的结果。
那么、问题是该器件的问题是什么? 在我的应用程序中似乎无法正常工作、或者我缺少什么?
测试设置仅包含 LM5050及其所需的电路、因此除了电子负载外、Vout 上没有其他连接。
随附的原理图包括 LM5050的 PCB 布局部分