This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:当 Vs 引脚连接到 Vout 时、LM5050器件过热

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM5050-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762487/lm5050-1-lm5050-part-overheat-when-vs-pin-connected-to-vout

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: LM5050-2

您好、TI、

我的 O 形圈 FET 控制器有问题。
使用的 FET - FDMC8327


当 VS 引脚连接到 Vout 引脚时、LM5050将开始消耗大量功率。 一旦输出电压为5V - 到 VS 引脚的电流为100mA、并且将随输入电压的增加而增加。
最初(Vin-5V): VDS 约为50mV 、Vgs = 2.2V、Vin 增大-> LM5050过热-> Vgs 将调节、Vds 增大。

然后、我尝试将 VS 引脚连接到一个单独的电源->VS = 3.3V 电流消耗45mA  
该器 件看起来像是 Vds - 40mV 和 Vgs ~ 3.2V、在 Vin 5 - 24V 和1A 的轻扫中看起来大致相同。 器件也不会过热。

但是。 将 LM5050 VS 引脚从3.3V 上断开并使其悬空会产生与3.3V 上连接时类似的结果。

那么、问题是该器件的问题是什么? 在我的应用程序中似乎无法正常工作、或者我缺少什么?

测试设置仅包含 LM5050及其所需的电路、因此除了电子负载外、Vout 上没有其他连接。
随附的原理图包括 LM5050的 PCB 布局部分

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能否确认您使用的是 LM5050-1还是 LM5050-2。
    原理图显示了 LM5050-2、但没有 Vs 引脚。

    此外、如果您在恒定电流或恒定电阻模式下使用电子负载、请告诉我们?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kari!

    感谢您的回复!
    我很遗憾地错过了两个 LM5050。 我使用 LM5050-2进行测试、现在看到问题出在哪。 电路设计用于 LM5050-1并通过 VS 引脚供电。 没什么惊喜,它过热了。
    电子负载处于 CC 模式。

    就我所得到的情况而言、两者之间的主要区别在于前者具有用于 FET 测试电路的开漏输出。 我需要了解 LM5050-1和 LM5050-2之间是否还有其他差异?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergejs、您好!

    没有其他区别、但 LM5050-1具有单独的 Vs 引脚来供电。

    如果您认为您的问题已得到解答,请单击结尾处的“This resolved my issue (此问题已解决)”按钮。

    此致、
    Kari。