This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500412:贪睡信号中的不必要脉冲

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761974/bq500412-unwanted-impulse-in-snooze-signal

器件型号:BQ500412

尊敬的 TI 团队:

我们的产品使用 BQ500412进行无线充电。 在贪睡线上有一个不需要的~1.08V 脉冲信号(持续时间~4ms)、如下所示。

黄色- VDD3

蓝色-负责贪睡的 RC 电路中的电容器(bq500412-EVM 中的 C61)

紫色-复位

青色-贪睡信号

我们的一些电路板不会遇到该信号、但有些电路板会遇到该信号。 由于 Q7 (EVM 中)对该信号做出响应、不需要的信号导致 BQ500412 "卡住"。 我的问题是-导致此信号的原因是什么?

非常感谢、

Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Edgar
    您能否发送电路原理图?
    我对低功耗3.3V 部分和 BQ500412感兴趣。

    您还可以尝试使用 LED 模式2的测试、睡眠和睡眠均由内部控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢快速回复 Bill! 我已通过私人消息发送原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我们正在对这个问题进行离线处理、我想关闭这个帖子和主题。