请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ500412 尊敬的 TI 团队:
我们的产品使用 BQ500412进行无线充电。 在贪睡线上有一个不需要的~1.08V 脉冲信号(持续时间~4ms)、如下所示。
黄色- VDD3
蓝色-负责贪睡的 RC 电路中的电容器(bq500412-EVM 中的 C61)
紫色-复位
青色-贪睡信号
我们的一些电路板不会遇到该信号、但有些电路板会遇到该信号。 由于 Q7 (EVM 中)对该信号做出响应、不需要的信号导致 BQ500412 "卡住"。 我的问题是-导致此信号的原因是什么?
非常感谢、
Edgar