This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61158:CTRL 为低电平时的 Vout

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762295/tps61158-vout-when-ctrl-is-low

器件型号:TPS61158

您好!  

我的 VIN 为5V、CTRL 为0V、但看到输出电压为4.4V。  我希望输出电压为0V。  这有道理吗?  当 CTRL 为高电平(3.3V)时、我看到输出电压为~18V、这适用于我们的应用。   

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    这种正常现象、因为在将信号施加到 CTRL 引脚之前、输出电压等于 Vin-VD (二极管正向电压)、将 PWM 信号提供给 CTRL 引脚时、升压启动开关、输出电压增加到所需电压。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    请帮我单击"解决"按钮、非常感谢。
    此致
    肖恩