请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61158 您好!
我的 VIN 为5V、CTRL 为0V、但看到输出电压为4.4V。 我希望输出电压为0V。 这有道理吗? 当 CTRL 为高电平(3.3V)时、我看到输出电压为~18V、这适用于我们的应用。
谢谢、
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的 VIN 为5V、CTRL 为0V、但看到输出电压为4.4V。 我希望输出电压为0V。 这有道理吗? 当 CTRL 为高电平(3.3V)时、我看到输出电压为~18V、这适用于我们的应用。
谢谢、
Chris