尊敬的 TI:
我将 LM5170EVM-BIDIR 用作升压模式请参阅下图、了解使用板载电压环路实现50.5V O/p 时的跳线设置、因为我没有在 HV 端口连接任何 O/p 电池、而只是连接了一个540欧姆的小负载、我已将底部2的断路器短路 焊盘和连接的跳线 J3也是:
现在、当我将 LV-Port 提供为12V 时、输出电压为50.5V、但当我在 LV-Port 提供48V 电压时、保持所有设置不变、我将 O/p 设置为(I/p V - 0.7V)= 47.3V、而不是50.5V。 您能解释一下我犯了什么错误吗? 我还 将电阻器 Rovpb 从54.9K 更改为24K、以接受 I/p 48V 作为 LV-Port 的输入、但它仍然不工作。 非常期待您的回复。
此致!