This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:在升压模式下、当 LV-Port I/p 为48V 时、电路板无法正常工作

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762456/lm5170evm-bidir-board-wont-work-with-lv-port-i-p-as-48v-in-boost-mode

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

尊敬的 TI:

 我将 LM5170EVM-BIDIR 用作升压模式请参阅下图、了解使用板载电压环路实现50.5V O/p 时的跳线设置、因为我没有在 HV 端口连接任何 O/p 电池、而只是连接了一个540欧姆的小负载、我已将底部2的断路器短路 焊盘和连接的跳线 J3也是:

现在、当我将 LV-Port 提供为12V 时、输出电压为50.5V、但当我在 LV-Port 提供48V 电压时、保持所有设置不变、我将 O/p 设置为(I/p V - 0.7V)= 47.3V、而不是50.5V。 您能解释一下我犯了什么错误吗? 我还 将电阻器 Rovpb 从54.9K 更改为24K、以接受 I/p 48V 作为 LV-Port 的输入、但它仍然不工作。 非常期待您的回复。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    您看到输出电压正确调节的最大电压是多少?

    请注意、此电路板设计为在低电压侧以48V 电压运行。 D3等组件可能会导致问题。 该齐纳二极管将尝试将 LV 端口钳位到36V。 请移除该二极管。

    另请移除跳线 J35。 当输入电压为48V 时、U2的引脚6高于绝对最大额定电压。 这可能会导致运算放大器正常运行。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

     1.>当 I/p 电压为48.02V 时、我获得的 O/p 电压为47.52V (即使 连接了 D3二极管也是如此。)  即使在示波器上、这也非常稳定。  

     2.>对于 D3、我只是 尝试在输入 LV 端口中连接串联电流表、提供48V 电压以检查在 O/P 处无负载情况下流经 D3的电流、它 的初始浪涌电流为2A-2.5A 、持续时间小于1秒 、之后降至0.5A (可能为 电容器充电电流) 并以更慢的速度缓慢减小。 假设 I/p 损耗最大值约为0.5A、它仍然保持48V 为 I/p、而不会降至36V。 此外、根据数据表、D3的钳位电压为58.1V。 如果您坚持、我们仍然可以移除 二极管。 请参阅以下附加文件:

     3.>当您说此卡仅适用于 LV 端口36时、请正确澄清。 请参阅以下 TI 随附的文件、其中显示了 LV 端口的工作电压为3V 至48V。 它明确地统计了"工作电压"而不是"最大电压"。 请参阅下面随附的 TI 用户指南:

     

     根据我的设计、我们只需要将此卡用作升压模式、因此我移除(去焊)二极管 D9、而不使用跳线 J35来避免降压误差放大 器覆盖升压误差放大器的任何问题。

     请向我提供这种解决方案、因为我购买了2张专用卡、用于升压12V 至48V 的完整范围、以获得50.5V 的 O/p。 此外、我还尝试使用外部电路保持恒定电流、正如 您在我的另一篇文章中所建议的(您的回复仍在该帖子中等待 、请单击 此处 也回复该帖子)。 非常期待您的回复。