This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:关于 BQ77915保护临时禁用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761263/bq77915-about-bq77915-protect-temporary-disable

器件型号:BQ77915

你(们)好  

我对 BQ77915有一些疑问。

我们有一些原因, 可以通过 外部 管脚控制暂时禁用保护吗??

是的,我们了解到该器件是独立的保护器件。

但是 、我们有一些原因需要临时禁用保护。

谢谢、尊重

三月贾斯珀 (Sugimoto)  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugimoto-San、您好!

    遗憾的是、BQ77915不能通过引脚控制进行配置。 我可以想到的唯一选项是休眠模式。 休眠模式禁用所有故障检测。 但是、当器件处于休眠模式时、CHG 和 DSG 驱动器会关闭、因此我不知道这是否有助于满足这一特定需求。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt  

    非常感谢。

    我理解这个。

    谢谢、尊重

    三月贾斯珀( Sugimoto)