Other Parts Discussed in Thread: TPS56428, TPS54628
主题中讨论的其他器件: TPS54628
您好!
我使用 TPS56428从5V 输出0.8V。
我看到输出高于我预期的值。
在我检查 VFB 引脚后、它是0.62V、而不是0.6V。
您是否有什么想法会导致这种情况?
谢谢、
乍得
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Neal、您好!
随附包含 TPS56428的原理图页面。
该设计将使用3个 TPS54628为我们的 SOC 芯片提供 VDD (内核电源)、vCPU (CPU 电源)和 VDDM (存储器电源)。
所有3个 PMIC 都具有5V 输入。
用于 VDD/vCPU 的 PMIC 将输出0.8V 电压。
用于 VDDM 的 PMIC 将输出1.35V。
PWR.PSoC .纽埃.VDD_CPU_FB 和 PWR.PSoC SM.纽埃.VDD_FB 是我们芯片的反馈电源引脚。
反馈功率信号首先进入 AD8628、然后进入 AD5272BRNZ-100/75K。
AD5272是一个 POT、我们使用 I2C 来控制电阻值并调节输出电压。
在启动过程中、我发现每个电源轨的电压电平不是我所期望的。
在我检查每个输出的波形以及电感器之前/之后、我发现它们都具有不同的行为。
对于 VDDM、输出1.37V 而不是1.35V。 VFB 为0.62V。
对于 vCPU、输出电压振铃、不稳定。
对于 VDD、输出也有振荡。
因此、基本而言、所有 PMIC 都不是处于连续模式。
我认为每个电压轨上的低负载可能会降低问题的成本。
我在圣何塞的 Synaptics 工作。
我想知道、是否有任何 PMIC FAE 可以帮助我了解这个问题。
乍得、您好!
根据您的原理图、R455用作输出电压反馈电阻器。 如果将其移除、则 IC 无法知道输出电压信息。 我注意到"在启动 PEK 后删除 R455 "一词、这意味着什么?
对于轻负载时的 Vout 振荡、我怀疑原因可能是与 VFB 引脚耦合的噪声引起的。 您能否共享布局以及 SW、Vin、Vout 波形?
如果您不想公开共享、您可以通过电子邮件发送给我:neal-zhang@ti.com。