This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56428:VFB 引脚上的电压电平不正确

Guru**** 2638705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56428, TPS54628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761150/tps56428-voltage-level-at-vfb-pin-is-incorrect

器件型号:TPS56428
主题中讨论的其他器件: TPS54628

您好!

我使用 TPS56428从5V 输出0.8V。

我看到输出高于我预期的值。

在我检查 VFB 引脚后、它是0.62V、而不是0.6V。

您是否有什么想法会导致这种情况?

谢谢、
乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乍得、您好!
    请您分享您的原理图吗? 您的输入电压、输出电流是多少?实际输出是多少? 如果您可以给出 SW 波形、也会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    随附包含 TPS56428的原理图页面。

    该设计将使用3个 TPS54628为我们的 SOC 芯片提供 VDD (内核电源)、vCPU (CPU 电源)和 VDDM (存储器电源)。

    所有3个 PMIC 都具有5V 输入。

    用于 VDD/vCPU 的 PMIC 将输出0.8V 电压。

    用于 VDDM 的 PMIC 将输出1.35V。

    PWR.PSoC .纽埃.VDD_CPU_FB 和 PWR.PSoC SM.纽埃.VDD_FB 是我们芯片的反馈电源引脚。

    反馈功率信号首先进入 AD8628、然后进入 AD5272BRNZ-100/75K。

    AD5272是一个 POT、我们使用 I2C 来控制电阻值并调节输出电压。

    在启动过程中、我发现每个电源轨的电压电平不是我所期望的。

    在我检查每个输出的波形以及电感器之前/之后、我发现它们都具有不同的行为。

    对于 VDDM、输出1.37V 而不是1.35V。 VFB 为0.62V。

    对于 vCPU、输出电压振铃、不稳定。

    对于 VDD、输出也有振荡。

    因此、基本而言、所有 PMIC 都不是处于连续模式。  

    我认为每个电压轨上的低负载可能会降低问题的成本。

    我在圣何塞的 Synaptics 工作。

    我想知道、是否有任何 PMIC FAE 可以帮助我了解这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乍得、您好!

    在轻负载条件下、由于 IC 在 ECO 模式下工作、输出将稍高。
    对于振铃和振荡轨、您能否上传 SW、Vin、Vout 波形进行分析?
    是的、您可以联系本地 FAE 来调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    我应该联系谁?

    您能否提供联系信息?

    谢谢、
    乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!
    您可以通过 FAE 或 E2E 解决该问题。 如果您需要我进一步了解、请分享 SW 和 Vout 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乍得、您好!
    我再次检查了您的原理图、发现电压反馈环路非常复杂、反馈布线可能会产生噪声。 对于 PCB 布局、我们建议将下部反馈电阻器(原理图中的 R464)放置在靠近 IC FB 引脚和 GND 引脚的位置。
    此外、AD5272BRMZ-100、我不知道引脚2和引脚3之间是否有任何寄生电容、这可能会影响环路稳定性。 要进行调试、您可以移除 U43、在 C323上焊接一个25kΩ Ω 电阻器、保持 R455 0Ω、以再次检查输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    感谢您的建议。

    当我尝试使用0欧姆的 R455时、问题仍然存在。

    如果我添加2欧姆电阻器来增加负载、R455 = 0欧姆、这是可以的。

    位、当 R455未被组装时、这不起作用。

    因此、我想知道如何让它基于我的当前设计工作。

    上周我向 Jeston 发送了一封电子邮件。

    但是他还没有回复我的电子邮件。

    请在这方面帮助我吗?

    谢谢、
    乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    根据您的原理图、R455用作输出电压反馈电阻器。 如果将其移除、则 IC 无法知道输出电压信息。 我注意到"在启动 PEK 后删除 R455 "一词、这意味着什么?

    对于轻负载时的 Vout 振荡、我怀疑原因可能是与 VFB 引脚耦合的噪声引起的。 您能否共享布局以及 SW、Vin、Vout 波形?

    如果您不想公开共享、您可以通过电子邮件发送给我:neal-zhang@ti.com。