This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5523:可兼容 I2C 1.8V

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762752/lp5523-i2c-1-8v-compatable

器件型号:LP5523

您能否告知、如果 Ven 设置为1.8V、I2C 引脚是否会与数据表中的0.8 * Ven 和0.2 * Ven 阈值兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、

    是的。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth