This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:是否可以将超过27nF 的电容器用于 SS 和 GND 端子之间的 CSS?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760523/tps54231-can-a-capacitor-over-27nf-be-used-for-css-placed-between-ss-and-gnd-terminal

器件型号:TPS54231

 大家好、

 我的一位客户正在评估他们自己的 PCB 上的 TPS54231以用于他们的新产品。 他们希望将 CSS (软启动电容器)增加到超过27nF、以避免 TPS54231的输入电压下降。 但器件数据表显示"慢启动时间应设置在1ms 至10ms 之间、以确保良好的启动行为。 慢启动电容的值不应超过27nF。" 第11页。

 超过27nF 的电容器是否 可用于 SS 和 GND 端子之间的 CSS? 例如、33nF、47nF 或100nF (0.1uF)是否可以用作 CSS?  如果超过27nF 的电容器 不能正常使用、会发生什么问题?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于较大的 CSS 没有问题。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    感谢您的回复。 我知道超过27nF 的电容器可用于 CSS。

    顺便说一下、您知道这句话的含义是什么? 这是否是对数据表作者的误解?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个旧器件、我不知道历史、但我们尝试了更大的 CSS、没有问题。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    感谢你的答复。

    仅供参考、您能否告诉我您尝试的最大电容值是多少?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们尝试了0.1uF、没有问题。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    感谢您提供信息。

    此致、
    Kazuya Nakai。