请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54231 大家好、
我的一位客户正在评估他们自己的 PCB 上的 TPS54231以用于他们的新产品。 他们希望将 CSS (软启动电容器)增加到超过27nF、以避免 TPS54231的输入电压下降。 但器件数据表显示"慢启动时间应设置在1ms 至10ms 之间、以确保良好的启动行为。 慢启动电容的值不应超过27nF。" 第11页。
超过27nF 的电容器是否 可用于 SS 和 GND 端子之间的 CSS? 例如、33nF、47nF 或100nF (0.1uF)是否可以用作 CSS? 如果超过27nF 的电容器 不能正常使用、会发生什么问题?
请您回复。
此致、
Kazuya Nakai。